请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27532-G1 您好!
我们目前正在使用 BQ27532-G1、它只能测量 mA 电平下的负载电流、但我们整个嵌入式系统应用的功耗大约为40 - 400 uAH、想知道您是否建议使用任何芯片?
谢谢、
配送
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们目前正在使用 BQ27532-G1、它只能测量 mA 电平下的负载电流、但我们整个嵌入式系统应用的功耗大约为40 - 400 uAH、想知道您是否建议使用任何芯片?
谢谢、
配送
您好、Shiping
除了您按照以下链接中的应用手册调节电流外、我们没有任何芯片可以测量如此低的电流
http://www.ti.com/lit/an/slua792/slua792.pdf
但是、我不建议这样做、因为电池电量监测计的电流消耗将会比较大、甚至会降低系统的电流消耗。
谢谢
Onyx