This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:此器件是否可用作双向直流/直流转换器的控制器?

Guru**** 1783340 points
Other Parts Discussed in Thread: TL494, PMP40182
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836953/tl494-can-this-device-be-used-as-controller-for-bidirectional-dcdc-converter

器件型号:TL494
主题中讨论的其他器件: PMP40182

在下面的文章中、作者说 TL494可用作双向直流/直流转换器的控制器。 电流可以从 Vin 流向 Vout 或从 Vout 流向 Vin。

http://www.sy.uestc.edu.cn/EN/10.3969/j.issn.1672-4550.2017.01.004#

但我怀疑是否可以、我们是否有任何应用手册来演示它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    我认为在双向应用中使用 TL494不会出现问题。 我们以 PMP40182为例、供您参考。

    此致、

    区域