This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16010:输出电压问题

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836852/lmr16010-output-voltage-issue

器件型号:LMR16010

你(们)好

          如图所示、输出电压波形中存在意外下冲。 输出电压为5V、输出电流约为200mA。电感器68uH 和输出电容器为200uF。黄色线是输出电压、绿色线 是输入电压。蓝色线是输出电流。 此问题的原因是什么?如何解决?

此致、

黄威斯利

 

现场应用工程师、中国

德州仪器(TI)半导体技术(上海)有限公司广州分公司

手机:+86-189-2449-8998

电子邮件:wesley-huang@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesley:

    蓝色线是实际负载电流还是来自电子负载?

     请帮助检查电流尖峰的来源、通常它不是由直流/直流转换器产生的、当 Vo 上升时、它看起来像负载暂态电流。 因此、它会由于负载电流瞬态而使 Vo 骤降。  

    谢谢

    李丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesley、

    输出电容器是否仅为200uF 的电解电容器? 请在输出上添加10uF-22uF 16V 陶瓷电容器以提高负载瞬态性能。