This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:AM335X 的引导设置

Guru**** 2797825 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835307/tps65910-boot-setting-for-am335x

器件型号:TPS65910

大家好、

您能否告诉我一个背景信息为什么 TPS65625的产品说明书中没有关于 Sitara 引导设置的说明?

我了解如何设置 AM335X 的引导引脚、 Boot0=0、boot1=1、来自"AM335x 处理器的 TPS65910Ax 用户指南"、但没有解释为什么需要将引导引脚连接为 Boot0=0、boot1=1。

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onawa-San、您好!

    今天是美国的国庆节、我们的工程师将在明天提供响应。
    感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onawa-San、

    使用 TPS65910器件为各种处理器供电的用户指南很多。 每个用户指南的 EEPROM 设置不同、但每个用户指南对 BOOT1/0引脚使用相同的连接: BOOT1=1b、BOOT0=0b。 TPS65910x 的每个可订购器件型号都具有独特的 EEPROM 设置。

    另一方面、TPS65910数据表只解释了 BOOT1=0b、BOOT0=0b 和 BOOT1=0b、BOOT0=1b 配置。 这是因为这两种配置存储在 OTP 中。 TPS65910x 的所有可订购器件型号均可使用这些设置启动。

    TPS65910x 的真值表很简单:

    引导1 BOOT0 结果
    0 0 从 OTP 组1引导
    0 1 从 OTP 组2引导
    1 0 从 EEPROM 引导
    1 1 保留

    我希望这有助于您了解如何将数据表和用户指南用于 TPS65910器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian -San、

    好的、我了解背景。 我会将其告知我的客户。

    此致、

    Takashi Onawa