This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24192:BQ24192 TS1和 TS2引脚是否可以共享一个热敏电阻而不发生短路

Guru**** 2511905 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795221/bq24192-whether-bq24192-ts1-and-ts2-pin-can-share-one-thermistor-without-short-circuit

器件型号:BQ24192

你(们)好

BQ24192 TS1和 TS2引脚是否可以在不短路的情况下共享一个热敏电阻,Ω 是否在内部连接 TS1和 TS2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、TS1引脚和 TS2引脚不是内部连接在一起。 但它们共享用于温度监控器的相同比较器电路。

    谢谢大家、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    然后、我能否将 TS1连接到电阻器局部电压 REGN、TS2悬空