This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24250:适用于 USB Type C 端口的 BQ24250C

Guru**** 1568615 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24250C, TUSB320
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795139/bq24250-bq24250c-for-usb-type-c-port

器件型号:BQ24250
主题中讨论的其他器件: TUSB320

我能否使用 具有 USB Type C 连接器的 BQ24250C 充电器 IC。  USB Type C 的 CC 引脚可用于初始检测、以便主机为充电器 IC 提供5V 电源。

在这种方法中、电流限制也将由充电器 IC 完成、就像默认值1A 一样。 因此、对于 DCP 端口、它将用于1A、对于其他 SDP 端口、它将通过 DPM 方法限制电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Guruprasad、

    BQ24250C 不与 USB Type C 适配器连接。 您必须添加一个附加电路、如
    1:两个比较器和一个基准、用于驱动 FET、从而改变 ILIM 引脚电阻器或
    TUSB320和主机软件、可提供全面的 USB Type C 支持

    此致、
    Jeff