你(们)好
您能否帮助清除作为 ACOC 事件的应用约束?
操作:仅连接适配器
0x3C [14:11]= 150% ILIM1 = ILIM2
ICRIT = 110% ILIM2
0x37 [9]= 125% ICRIT
IDPM 设置为1536mA、
2. IDPM 设置为4096mA
计算:
1.150% x 1536 x 110% x 125%= 3168mA
2.150% x 4096 x 110% x 125%= 8448mA
测量:
1、ACOC 触发电流@ 5500mA (预期电流= 3168mA)
2. ACOC 触发为预期@ 8200mA (预期= 8448mA)
CH1:VADP_IN;CH2:VSYS:CH4:Isys
设置为1536mA 的 IDPM 远远超出了我们的预期
感谢您的评论!
此致
本