请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23750 您好!
根据 slvs590b.pdf 文档、当我们使用辅助电源 ORing 选项-2时、TPS23750设计为使用24V 适配器供电。
您能否确认 、如果我 将24V 连接到标记点、以下电路(参考:TPS23750EVM-107)是否正常工作? 我是否需要添加 更多组件(电容器)才能使其正常工作?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
根据 slvs590b.pdf 文档、当我们使用辅助电源 ORing 选项-2时、TPS23750设计为使用24V 适配器供电。
您能否确认 、如果我 将24V 连接到标记点、以下电路(参考:TPS23750EVM-107)是否正常工作? 我是否需要添加 更多组件(电容器)才能使其正常工作?
谢谢你。