This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM34927:在-40°C 至125°C 的温度范围内、0mA 时的最大 VCC 电压是多少?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM34927

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/793294/lm34927-what-s-the-max-vcc-voltage-at-0ma-from--40-to-125-degree-c

器件型号:LM34927

你(们)好  

在 LM34927数据表中、当 ICC=20mA 时、最大 VCC 为8.55V

但在下面的电路中、正常运行时 ICC 将为0mA

因此、客户想知道当 ICC=0mA 时、最大 VCC 电压是多少?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最大值、

    我认为 ICC = 20mA 是指 IC 图20mA、以便在工作时使您无法在 IC 导通、开关和调节时获得 ICC = 0mA。 这意味着数据表中的数字适用于您的情况。

    我将再次检查此问题、并在一天左右的时间内返回给您。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大值、

    我已确认。 您看到的值是在开环中执行的(无开关、无内部 VCC 电流)、因此测试仪消耗20mA 的电流来仿真工作电流。 您可以在数据表中看到 VCC 和 ICC 之间关系的图3。

    您共享的电路使用输出电压为 VCC 供电、而不是使用内部 LDO。 为了确保 VOUT 大于 VCC、必须确保 VOUT 大于 VCC 最大值(8.55V)+二极管压降(0.4至0.8V)+图3中的~0.2V 裕量。

    Sam