This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23630:您是否具有与 LMR23630相同的引脚分配和可调软启动功能?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/793752/lmr23630-do-you-have-any-device-same-pin-assignment-as-lmr23630-and-adjustable-soft-start-implemented

器件型号:LMR23630

 大家好、

 我的一位客户正在评估 LMR23630ADDA 的新产品。 但 LM23630A 在评估中会进入间断模式 、因为 连接到 LMR23630输出端的负载电容非常大。 因此、客户正在寻找任何器件都可以通过与 LMR23630ADDA 相同的引脚分配来调整软启动时间。  我知道 器件没有 NC 引脚。 因此、我认为  可能很难找到这样的器件。  但我们需要您的帮助。 请给我 回复或 评论吗?  非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya Nakai。     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuya、

    我们没有使用外部软启动进行引脚对引脚替换。 我们有另一个此器件的封装、将内部软启动从2ms 延长到6ms、我们还有其他具有外部软启动的器件、但我认为这不是客户想要的。 它们的选择是减小输出电容或查找新器件。

    解决此问题的一种不太传统的方法是添加软启动电路。 详细信息请参见 SLVA307。

    Sam