This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546C20A:TPS546C20两相模式

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/793661/tps546c20a-tps546c20-two-phase-mode

器件型号:TPS546C20A
主题中讨论的其他器件:TPS546C20

TPS546C20两相 模式:

 1、您能否在没有 PMBus 的情况下以纯硬件方式工作?

 2、由于未使用 PM_BUS 特性、因此在外部线路上实现 OCP/OVP/UVP 等保护功能。 还请确认 IC 内的默认 OCP/OVP/UVP 保护点是什么、以及如何对其进行调整以避免与外部线路上的保护点发生冲突?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、

    我可以合理地确定、通过将从器件的 FB 引脚连接到 BP3、然后将 VSHARE、ISHARE 和 SYNC 引脚连接在一起、可以将 TPS546C20设置为共享、如数据表中所述。 默认值为 OCP = 37A、OVP = 117%、UVP = 83%。 如果没有 PMBus 控制、则无法调整它们。