请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62136 您好!
I M 面临将15V 转换为12V 的 TPS62136的发热问题。 电路原理图如下所示。 我的输入电压为15V。 我 希望 负载的电流 为2.5A。 我需要12V 输出。 是否有人 能帮助 我们解决这个 问题?
提前感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.