This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM338:数据表上的高电流15A 输出配置

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM1084, LM338

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/793597/lm338-high-current-15-a-output-configuration-on-datasheet

器件型号:LM338
主题中讨论的其他器件:LM1084

我是一名电气工程学生、我正在进行一些有关具有高电压差分的高电流输出电压稳压器的研究。 关于图的系统示例 可提供15A 电流的 LM338数据表上的30。 我想知道、如果我的输入电压为25伏、输出电压为5V 或12V、我是否可以获得大电流输出、因为我实际上正在尝试在学校项目的 PCB 上实现此设计。 我之前使用的 LM1084可以提供5A 电流、但在高电压差动下、我只获得0.3A 的输出。当从25V 变为5V 时、这对于将连接到它的系统而言是不够的。

感谢您的所有帮助、因为我目前仍在学习、感谢您的耐心。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leandro、  

    我很高兴为您的项目提供一些建议。  

    在高电流以及较大的输入电压和输出电压差异下、热性能将具有挑战性。 请通读以下章节、了解热性能限制。 以下章节中提到的参数对于每个器件和封装都是不同的、可在数据表中找到。  

    2.一旦您了解了热性能的限制,就可以开始思考如何提高电流输出的热性能。 可以通过不同的方法来实现它。 您能否使用多个 LDO 在这两者之间设置几个电压级、而不是25V 的5V 或12V 输出电压? 您是否还可以尝试并联多个 LDO 以增大输出电流?  在线提供了有关如何执行并行 LDO 的应用手册。  

    3.当您处理热性能时,您能改进 PCB 布局以实现更好的散热吗? 可能会增大金属尺寸以散热? 您能否在 PCB 上创建更多过孔以改善散热?  

    由于这是您的项目、我可以快速想到这些建议可能会为您提供一些关于研究内容的想法、希望这些建议对您有所帮助。   

    此致、  
    Jason Song