请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR23630 我一直在使用 LMR23630进行降压稳压器的 TINA 工具仿真。
在 LMR23630中、引脚6和11为 NC (未连接)、因为一个引脚为 NC、另一个引脚为可调开关频率选择器(如果该引脚悬空、默认开关频率将为400kHz)。 但 TINA 正在停止并显示错误以检查引脚连接。 请支持。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.