This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23630:如何使用 LMR23630 SPICE 模型进行 TINA 仿真?

Guru**** 2511905 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/793316/lmr23630-how-to-do-the-tina-simulation-with-lmr23630-spice-model

器件型号:LMR23630

我一直在使用 LMR23630进行降压稳压器的 TINA 工具仿真。

在 LMR23630中、引脚6和11为 NC (未连接)、因为一个引脚为 NC、另一个引脚为可调开关频率选择器(如果该引脚悬空、默认开关频率将为400kHz)。 但 TINA 正在停止并显示错误以检查引脚连接。 请支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vishnu、

    如果 TINA 不允许您继续进行无连接、则可以将一个100k 电阻器连接到 Rt 以实现400kHz。

    如果 TINA 不允许您继续进行无连接、则可以将 NC 连接到 GND。

    Sam