请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24250
bq24250电池充电器、特别是 TS (NTC 监控器)运行。
根据数据表、该引脚的 TS 禁用阈值为 LDO 电压的70%。
据我了解、如果 TS 电压高于阈值、它将继续为电池充电。
在单一故障条件下、R2短路时、电压将高于阈值、即使电池温度过高、也可为电池充电。
我是否正确理解了这一点? 是否存在解决方案或可能覆盖 TS 禁用阈值?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
谢谢你。 除了 TS 禁用之外、BQ24250和 BQ24250C 之间是否存在任何性能差异? 我们计划在独立模式下使用它。
我还有一个关于 BQ24250和 BQ24250C 的问题:
如果 TS 引脚悬空(由于制造误差–焊料不足)、预计 TS 状态是什么? 图中显示了 TS 引脚在内部连接到运算放大器输入。