This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C215:通过 SS 引脚实现快速放电功能

Guru**** 2506325 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56C215, TPS568215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/793112/tps56c215-fast-discharge-function-by-ss-pin

器件型号:TPS56C215
主题中讨论的其他器件: TPS568215

大家好、

我们希望使用 TPS568215和 TPS56C215的 SS 引脚实现快速放电。 是否可行或存在任何潜在风险? 请发表评论,谢谢!

条件1、在上电前 SS 引脚接地短路、输出被禁用、器件是否会损坏或任何其他可靠性问题?

条件2、SS 引脚在输出电压达到其输出关断目标后被拉至接地、器件是否会损坏或任何其他可靠性问题?

此致、

Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    我没有发现这方面的任何风险。 它实际上使用 OOB 函数对输出进行放电。  

    需要注意的一点是、在 OOB 期间、电感器电流可能会达到负 OC 限值、请注意 VIN 过冲。  

    此致、

    Hao