This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A3501:设定较低的压降电压

Guru**** 2511925 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A3501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790826/tps7a3501-programming-lower-drop-out-voltage

器件型号:TPS7A3501

我计划使用 TPS7A3501 (电源滤波器)。 我想知道:如果负载电流远低于1A 限值、(比如200mA)是否可以将压降编程为小于200mV? 从电路图中可以看到这一点。 假设数据表中的公式1、这意味着在  NR 引脚和 IN 引脚之间连接一个较低的电阻器(例如65K)。

谢谢

-Moe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Moe、

    TPS7A3501具有与传统 LDO 不同的拓扑。 TPS7A3501不调节输出电压、而是调节输入电压和输出电压之间的差值电压。 TPS7A3501被设计、测试和表征为最小增量电压200mV。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、
    感谢您的回复、但您刚才在数据表中已经提到了这一点。 我的问题是、如果我们想将压降电压低于200mV (对于轻负载、假设高达200mA)、会发生什么情况。 部件是否会关闭? 或者、它会尽量调节、然后停止调节但继续供电吗? 必须有与负载电流成函数关系的下拉曲线、对吧?
    谢谢!
    -Moe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Moe、

    虽然理论上您的想法是合理的、但这不是部件设计运行的位置。 因此、可能符合或不符合数据表中描述的性能。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Moe、

    由于这已经是一周没有回复、我假设这个主题已解决。 如果不正确、请随时再次发布。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan。 我的问题仍然存在。 基本上、我无法获得数据表中已有内容之外的任何信息。
    此致、
    -Moe