This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62175:TPS62175具有与 tgt;300mA 负载相关的启动问题。

Guru**** 2504365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/788439/tps62175-tps62175-having-startup-issues-with-300ma-load

器件型号:TPS62175

尊敬的 TI 支持:

=>我们面临 TPS62175设计的启动问题。 直至现在、它在0.25A 电阻负载下运行良好。

=>但由于同一设计可在高达0.5A 的电流下使用、我尝试将其用于360mA 负载、并发现 Vout 卡在2.52V (波形已连接)、永远不会恢复到3.4V。 但是、如果我在通电状态下移除了负载、然后在通电状态下重新连接、则没有问题。 即 TPS62175能够在通电条件下但不在启动期间维持0.35A 负载。

=> IC 似乎进入了电流限制模式、但无法从该模式中恢复。

=>所连接的也是负载为0.3A 时的波形、其中 IC 似乎处于电流限制模式、但在经过几 ms 后恢复并恢复至3.4V。 但是、这里的 IC 高达3.16V  

=>设计参数是 VIN=12V 至18V、0.25A 时 VOUT=3.4V。

=>使用了电感器 SRN3015-100M、其中 IRMS=1A、Isat=0.88A、我认为这与数据表中建议的值相似。

请尽早帮助我们。

此致、

Jagdish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jagdish、

    您可能会在启动期间触发降低的电流限制、如 D/S 的第8.4.1节所述 您可以测量电感器电流以确认这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    很抱歉因为我不在办公室而迟到了回复。 请参阅随附的7.9E 和13.5E 波形。 区别在于、当输出电压达到3.4V 时、13.5E 会出现一些电流干扰、而在7.9E 的情况下则不存在这种干扰。 这些波形与数据表中所示的波形相似。  

    =>因此、如果您认为 IC 将进入启动电流限制、那么我不理解将此 IC 营销为500mA 稳压器的原因。 我认为任何 IC 都需要承受其定义的最大负载启动。  

    =>此问题的解决方案是什么、请提供建议。

    此致、

    Jagdish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    Omar 的其他请求请求、我无法在该主题中找到该回复、因此我会回复您、

    请参见所附的3.4V 部分原理图部分。

    我们还在启动期间使用电阻负载。

    此致、

    Jagdish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jagdish、

    Chris 不在办公室、因此我将帮助您回答您的问题。

    这一限制启动时浪涌输入电流的功能旨在保护系统完整性。
    您在输出端看到的负载是线圈中电流的平均值。 因此、当系统处于稳定状态时、该器件可以在触发电流限制之前处理高达1A 的峰值电流。

    我建议您在施加负载之前确保系统处于稳定状态、以便将电流限制移至典型的525mA 峰值到典型的1A 峰值。 然后、系统会考虑采用不同的加电序列、以实现更平稳的负载启动、从而使系统能够正确启动。

    如果您需要有关上电序列的更多信息、请咨询!

    非常感谢。
    此致、

    Dorian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian、您好!

    在我的电路板中、3.4V 为整个逻辑部分供电。 那么、您是说我添加了一些逻辑开关、它在经过一定的延迟后打开、直到3.4V 稳定? 这是一种荒谬的解决方案、给 IC 增加了不必要的成本和复杂性。

    此致、

    Jagdish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagdish、

    TPS62175没有软启动引脚、该引脚可让您的系统按照所需的方式启动。 我认为我们需要为您的系统找到另一个具有内部软启动电路的器件。

    以下应用手册中介绍了如何使用以及使用哪种类型的器件: slva470a

    为了更好地帮助您、您能否总结一下您的系统的参数? 因此我们可以找到合适的适配器。

    非常感谢!

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dorian、您好!

    在这种情况下、为了客户的利益、数据表中应突出显示此类限制。

    无论如何、感谢您的回答。 我将尝试查找其他 IC、并将告知您是否需要进一步的帮助。

    此致、
    Jagdish