This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195L:REG01位7状态定义

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24195L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/791434/bq24195l-reg01-bit7-state-define

器件型号:BQ24195L

如果我们将 bit 7设置为0、这是否意味着 BQ24195L 在断电前保持最新的寄存器配置?此应用适用于所有寄存器还是仅适用于 REG01?

如果我们每次更改寄存器配置、然后关闭或关闭电源、每次开机时配置是否不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    所有寄存器被复位为缺省值。
    2.当另一个电源插入时,充电器 IC 将再次运行检测,并更新输入电流限制。 状态寄存器和只读寄存器取决于再次上电时的充电器系统条件。

    谢谢、

    宁。
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ning、
    1、REG01的说明显示 bit7是1、重置为默认值、0保持当前寄存器设置、请将其加倍。 这里的寄存器是所有可写寄存器?
    2、如果 REG01中的位=0、BQ24195L 每次上电时、它都会在上一次断电之前使用配置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    1) 1)请参阅 d/s 上的表6以了解详细信息。
    2) 2)请参阅 d/s 上的8.3.1.1上电复位(POR)
    内部偏置电路由 VBUS 和 BAT 的较高电压供电。 当 VBUS 或 VBAT 上升到 UVLOZ 以上时、睡眠比较器、电池电量耗尽比较器和 BATFET 驱动器处于激活状态。 I2C 接口已准备好进行通信、所有寄存器均复位为默认值。 在 POR 之后、主机可以访问所有寄存器。

    谢谢、

    宁。