This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM20143-Q1:在高温下不工作、它会持续重启。

Guru**** 2506485 points
Other Parts Discussed in Thread: LM20143-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790174/lm20143-q1-not-working-at-high-temperature-it-is-continously-restarting

器件型号:LM20143-Q1

我在电路板中使用 LM20143-Q1、

IC 在高温(85° C)下不工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ajay、

    LM20143-Q1应在85C 的环境温度下运行。输出电流为3A 时、功耗约为523mW。 有几个项目需要检查:
    1.您的布局如何? 连接到散热焊盘的铜是否有足够的散热? 否则、您可能会遇到过热保护。 您能否检查器件外壳温度?
    UVLO。 您的输入电压是否降至2.95以下? 检查低于该电平的纹波以及直流电压。
    3.过流。 检查峰值电感器电流。

    您能否在关断时发布包括 SW 节点在内的波形?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ajay、

    是否有进一步更新? 如果不是、我现在将关闭它。 如果您需要其他帮助、您可以重新打开此主题。