请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV755P 您好、支持团队
我的客户在 50°C 的测试过程中看到 TLV755P 关断。
我们99%的人肯定这是一个热问题、但我们需要凭经验证明这是事实。
需要使用 Theta 和 psi 信息来证明芯片温度将会升高的帮助。
问题的一部分是器件太小、我们如何测量/我们测量什么?
我将发送一封包含原理图和布局的电子邮件
此致
Jeff Coletti
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.