主题中讨论的其他器件: TIDA-00998
升压团队、
TPS61021A 的建议布局将输入电容器放置在电感器的远端。 这是有特殊原因吗? 如果可以将其放置在电感器和 Vin 引脚之间更靠近 Vin 的位置、那么减小与 GND 和 Vin 的距离是否更好?
数据表中给出了建议、我看到 TIDA-00998中使用了相同的布局。
谢谢、
Darren
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
升压团队、
TPS61021A 的建议布局将输入电容器放置在电感器的远端。 这是有特殊原因吗? 如果可以将其放置在电感器和 Vin 引脚之间更靠近 Vin 的位置、那么减小与 GND 和 Vin 的距离是否更好?
数据表中给出了建议、我看到 TIDA-00998中使用了相同的布局。
谢谢、
Darren
您好 Darren、
该电容器用于滤除电感器电流纹波。 因此、最好放置在电感器附近。 对于 Vin 引脚去耦、通常我们会在其附近放置另一个较小的电容、比如0.1uF。 但是、由于 TPS61021A 的总输出功率不大、因此可以忽略这个小电容。
尊敬的先生:
我建议您根据参考设计放置 Cin。 由于 Vin 引脚上的功耗很小、主电源通过 L2。 将 Cin 移到离 Vin 太近将导致输入电缆中产生大噪声。