This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TLV62568PEVM-860:3.3V 稳压器输出过低

Guru**** 1706760 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62568
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789158/webench-tools-tlv62568pevm-860-3-3v-regulator-output-too-low

器件型号:TLV62568PEVM-860
主题中讨论的其他器件:TLV62568

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的支持

我使用 Webench 输入以下内容:

VIN 最小值= 3.5V

最大输入电压= 4.2V

输出:3.3V @ 1A @ 60'C

它为我提供了几个选项、我选择了 TLV62568

我订购了评估板 TLV62568P-EVM-860

我将反馈电阻器 R1更改为453K (0603)

将电感器从 Farnell -2289185更改为1uH

https://uk.farnell.com/coilcraft/xfl3012-102meb/inductor-1uh-2-6a-20-pwr-115mhz/dp/2289185?ost=2289185&krypto=Yq58RD63%2FtpwWNhcJoVKCcwXLeihlTg3gS%2FuJjs5oQyrhNy%2FTCuqMHDsrHFHClXOZ9wMHLBGIYUYZx168dhIyA%3D%3D&ddkey=https%3Aen-GB%2FElement14_United_Kingdom%2Fsearch

我删除了默认输出电容10uF、并从 Farnell 并联替换为两个22uF 电容(0805):

https://uk.farnell.com/tdk/c2012x5r1a226k125ab/cap-22-f-10v-10-x5r-0805/dp/2346921?ost=2346921&ddkey=https%3Aen-GB%2FElement14_United_Kingdom%2Fsearch

在使用 Fluke 117进行安装之前、我测量了盖帽值、每个值大约为22.2uF

我使用3.6V/0.4A 工作台电源为 EVM 供电、输出约为3.2V。 而不是3.3V

最初、我只有10uF 电容 、输出约为1.7V反馈为453K

因此、我更改为2 x 22uF、但仍然低于所需的3.3V 目标

然后、我添加了第3个10uF 电容、因此总共2 x 22uF + 1 x 10uF、但输出电压降至3.0V 以下

现在、我担心这是否适合我的应用、因为目前我在没有任何负载的情况下使用它(即、它的输出未连接到我的电路、该电路具有运算放大 器和其他 IC、它们的轨去耦电容器上具有标准的1uF + 100nF (其中相当少)并且如果此稳压器通过添加电容器对其输出产生如此负面的影响(在未连接负载的情况下、它是否会真正适用于实际应用?

为什么我没有获得所需的3.3V 输出?

我曾尝试过在输出端连接750R 0603负载、以查看添加负载是否有助于改善情况、但仍然不幸运。

有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的客户:

    输出是否仅在1A 负载下下降到低于稳压值、甚至在无负载下下降?

    您可以尝试使用具有更高 Isat 的电感器(例如 XFL4020-102ME;Isat =4.5A)。 在负载为1A 时、高侧 FET 可能达到 ILIM (1.5A、最小值)、从而限制占空比、这实际上会降低输出电压。


    此致、
    Excel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Excel
    感谢您回来。
    否输出未连接负载、并且仍降至目标3.3V 以下。

    如果我连接750R 的负载、该负载再次远低于1A 的目标、它仍然没有任何影响。


    我认为电感器的 isat 是您的观点、但到目前为止、它从未用于1A 负载

    此致
    ns
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Excel

    除了我的最后一条消息、我还尝试了评估套件随附的2.2uH 电感器(额定值@ 2.8A)。 但我看到同样的问题。

    再说一次、我的负载没有接近1A 的位置。 我在输出端使用了750R 电阻器。

    我迫切希望解决这个问题、因为我希望电压调节能给我带来的问题最少。 我最初使用 SOT23-5 LDO 设计电路板、但这似乎很难解决。 对于 LDO TPS73201 TPS73633、我的输出在正常工作几分钟后变为死短路。 我使用了陶瓷 X5R/X7R 电容器(已尝试的10uF/1uF 和100nF 组合)、这两个电容器是单独且共同的(@Ω 输入和输出)。 我还尝试了47uF 钽电容器(输入和输出均为)、但由于某些原因、它们会导致短路失效。 如果我将电容器取下、然后将相同的电容器(具有相同的 LDO)放回、则短路消失。

    我在工作台电源设置为3.3V 电流、限制为0.4A 的情况下为同一电路(负载)供电、并且我的电流消耗永远不会超过25mA。 因此、这两个 LDO 都应该正常工作。

    然后、我认为可能是我的布局(因为 我的电路板空间受限)、因此我决定订购此评估套件以实现1A 开关模式、而现在即使在隔离(即、我的实际电路负载连接到它)方面、这也是一件很困难的工作。

    期待收到您的回复

    此致

    ns

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 NS:

    请提供与 TLV62568P 相关的原理图和布局。 如果您可以提供电路板的整个原理图、效果会更好。

    我建议隔离与 TLV62568P 相关的电路。 请勿向电路的其他部分供电。
    在空载时为 TLV62568P 提供5.0V 电压。 如果未正确调节、请检查 FB 引脚。 它应该是0.6V。
    如果不是、则用新样本更换 TLV62568P。 然后再次测量输出。

    请告诉我测试结果。


    此致、
    Excel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NS:

    我将暂时关闭这一趋势。 获得数据后、您可以通过对其做出响应来再次打开它、我将立即回复它。

    谢谢你。


    此致、
    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Excel
    能否给我发送您的电子邮件、以便我可以向您发送原理图和布局文件。

    此致
    ns
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NS:

    这是我的电子邮件地址:e-regidor@ti.com。


    此致、
    Excel