This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92518:最大关断时间优化

Guru**** 2505785 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789170/tps92518-max-off-time-optimization

器件型号:TPS92518

你好


我的客户选择了 TPS92518 (即将推出 MP )、但是

他们已更换了分流 FET (Rdson 变小0.25欧姆),在0.1%的占空比下发现闪烁问题...

客户 已将 MAX_OFF 从70优化为90并修复闪烁。


问题1.

如果 MAX_OFF 不够、例如 MAXOFF_DAC

有很大的差异( 20~25 ),在部分方面有什么问题?

如果 MAX_OFF 不是、我认为以下问题会成为问题

优化了、但您还想什么呢?


MAXOFF_DAC 未优化=>


。 感应能量的转换不平稳。

。 因此、浪涌电流会导致 LED 电流随机振铃

 电感谐振器

。 它将是闪烁的原因之一。

问题2.

您能不能对我的猜测发表评论

 MAXOFF_TIME 未得到优化时闪烁?

此致

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kanji、

    Q1: 需要设置最大关断时间、以使纹波电流与正常模式下运行时类似。  这可以通过示波器进行计算或检查。  如果最长关断时间过短、电流可能会由于最短导通时间而增加、并且在分流器断开时会出现较高的电流、直到再次开始正确调节。  同样、可以通过观察电感器电流的示波器来观察这一点。

    我认为谐振不会导致您的问题。  您可能需要查看的是开关频率与 PWM 导通时间之间的关系。  如果 PWM 导通时间较短、电流可能会因电感器电流所在的位置而变化。  如果处于低位、则当分流 FET 断开时、平均值可能会低于电流处于高位时的平均值。  确保在导通时间或减少电流纹波时有多个开关周期有助于实现这一点。

    Q2: 这可以通过计算或简单地查看电感器电流来检查。  如果关断时间太短、由于最短导通时间、电流实际上会增加到超过峰值阈值。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irwin San

    感谢您的详细介绍。

      

    客户 保持 tLEB>250ns (不违反)。

    我认为客户设置 LED_TOFF 本身没有问题。

    VIN=48/VLED=12V、IO=1A、Ilpkpk=15%、 TOFF=0.9us、FSW=880KHz。

    LED_TOFF_DAC=21。

    LED_MAX_OFF=通过检查振荡器范围进行了优化。 (70~90)

    不过、我知道 Mamimum_off 时间会影响电感电流纹波。

    我将与客户交谈。