This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92210:有关自然交错 PFC LED 驱动器的问题。

Guru**** 2199450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92210, TPS92210EVM-647, TPS92210EVM-613
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/788868/tps92210-questions-for-natural-pfc-led-driver

器件型号:TPS92210

您好!

我想问一些有关自然 PFC LED 照明驱动器控制器的问题。

对于交通灯应用、我需要驱动10-12个350mA 电源 LED、因此我想知道此 LED 驱动器是否足够好。

首先、我希望功率因数超过95%、这是根据数据表确保的。

其次、 空载功耗非常低。 我在数据表中没有看到任何有关它的信息、因此我想问的是、我是否可以使用此 LED 驱动器实现它。

此外、我需要快速导通和关断时间以及快速负载放电、因为我将使用具有0.5Hz 闪烁灯的此电路。

非常感谢。

Alex  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex

    我们适用于120V 交流输入的 EVM TPS92210EVM-647和适用于230V 交流输入的 TPS92210EVM-613非常接近您的设计规格。 这两种设计的用户指南均包含测量结果。 根据您提供的内容、TPS92210将满足您的要求、但最好订购电路板进行测量和确认。

    此致、
    Eric