This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2115:关于 RILIM 和电容器选择

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/788349/tps2115-about-rilim-and-capacitor-selection

器件型号:TPS2115

您好!

我是负责 TI 产品的经销商的 FAE。
我们收到了客户提出的以下问题。
1) 1)请教授 TPS2115的 RILIM 的一些最小值。 数据表规定不建议使用0 Ω。
如果在选择 IN2侧时将电容器连接到输出侧、电容器充电电流将导致输出电压下降。
2) 2)请说明是否存在可连接到 OUT 引脚的电容器容量的最大值。
此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaji、  

    感谢您与 E2E 联系!

    请在下面找到您的问题的答案:

    1) 1)请教授 TPS2115的 RILIM 的一些最小值。 数据表规定不建议使用0 Ω。
    [AH]: 我们不会指定最小电流限制值、因为这取决于运行条件。 400Ω Ω 和700Ω Ω 的 RLIM 是数据表中测试和规范的两个值、但器件应在较高的 RLIM 电阻器值下工作。 是否有您要达到的特定范围?
    如果在选择 IN2侧时将电容器连接到输出侧、电容器充电电流将导致输出电压下降。
    2) 2)请说明是否存在可连接到 OUT 引脚的电容器容量的最大值。
    [AH]: 负载电容没有最大值。 实际上、电容器和 VOUT 的关系是不同的。 输出电容越高、VOUT 下降的幅度越小、但浪涌电流越大。 输出电容越低、VOUT 的压降就越大、因为没有任何东西可以将输出电压保持在高电平。 但是、浪涌电流会更小。 您可以在我们的应用手册 《电源多路复用器基础知识》中阅读更多内容。  
    通常、您可以使用以下公式计算输出电压骤降:Vout、min = TSW *(Iout / Cout)
    其中:
    TSW =切换时间
    Iout =负载电流
    COUT=输出电容

    谢谢、

    黄亚瑟


    要查找有关电源开关的最新信息、请访问 www.ti.com/powerswitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。
    我正在考虑使用 R (ILIM)= 180Ω Ω 左右。
    这是为了防止电流限制使用电容器充电电流运行。
    稳态电流约为1A。
    我可以使用180欧姆电阻器吗?
    最好的雷加
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kaji、

    是的、这应该可以。 如果您要查找其他值、可以使用数据表中的公式来计算电阻器值。

    谢谢、
    Arthur