This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS62480:SS 电容值

Guru**** 2797315 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/788309/webench-tools-tps62480-ss-cap-value

器件型号:TPS62480

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的所有人:

当我将 SS 的冷凝器更改为6.8nF 时、WEBENCH 中输出了以下消息。

6.8nF 是否有问题?

此致、
PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pan-M、

    您能否向我提供您设计系统所需的条件? 输入电压范围、输出电压和您的典型 输出电流?

    此致、
    Omar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../3386.WebenchReportsServlet.pdfI随附我的设计。
    此致、
    PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pan-M、

    感谢您的快速回复。
    您的设计似乎很好、应该正常工作。

    此致、
    Omar Hegazi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这个消息是因为 SS 引脚的驱动电流很小、稳定性有问题吗?

    ISS/TR = 5.25uA (典型值)

    此致、
    PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pan-M、

    不应存在任何稳定性问题。 您的设计的启动时间应该为0.8ms、这不是异常的。

    此致、
    Omar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Omar、
    感谢您的评论!
    谢谢、
    PAN-M