This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ7718:bq7718xy 是否有4.1V 或4.15V OVP

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ7718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814590/bq7718-is-there-4-1v-or-4-15v-ovp-of-bq7718xy

器件型号:BQ7718

尊敬的所有人

    如下图 所示、bq7718数据表中的 bq7718xy 表示"未来选项"。 如需更多信息,请与 TI 联系。",因此我想检查 是否有4.1V 或4.15V OVP 器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 所有人

        是否有任何更新?  非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的所有人

        情况紧急,请 尽快答复。 非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 所有人

       将来是否有任何选择?  非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    去了,

    很抱歉回复太晚了。 该器件当前没有具有4.1V 或4.15V OVP 的版本。 请联系我们的当地销售团队、他们将与您合作寻找解决方案。