请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ7718 尊敬的所有人
如下图 所示、bq7718数据表中的 bq7718xy 表示"未来选项"。 如需更多信息,请与 TI 联系。",因此我想检查 是否有4.1V 或4.15V OVP 器件?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.