This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195L:PMID 在5.1V 时不稳定

Guru**** 2506655 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24195L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814740/bq24195l-pmid-is-not-being-stable-at-5-1-v

器件型号:BQ24195L

嗨,

我们尝试在项目中使用 bq24195L、它运行正常。

但是、我们希望通过添加库仑计数器来更改我们的设计、因此我们在 BQ24195L 提供的升压模式方面遇到了一个主要问题:

我们确保设置升压模式(OTG 引脚、Vbat > Vbat 低电平、REG01[5:4]= 10且看门狗计时器已禁用)所需的所有条件均为真

因此,在我们正在进行的最后一个项目中,无论电流消耗是多少(最大1A),PMID 电压都稳定在5.1V。 但在新的中,PMID 在无负载且电压开始逐渐下降(从5.1V 下降到4.6V)时生成5.1V 电压,此时 PMID 消耗的电流开始增加(最大1A)。

我很高兴知道哪些因素可能会影响 PMID 电压的调节、因为我们在您的数据表中没有足够的详细信息来了解如何进行升压模式调节。

我将等待您的回答

提前感谢您。

Elie Wakim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elie、

    让我澄清一下、在添加库仑计数器之前、升压模式在相同的设置下正常运行、添加库仑计数器后、升压模式无法正常运行、对吧?

    此外、您能否向我发送有关库仑计数器原理图以及如何通过该原理图进行测量的更多详细信息? 您是否正在测量引脚上的 VBAT?

    谢谢、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Ricardo、

    首先,我要感谢您的支持服务。

    让我详细解释一下我们在新项目中遇到的问题、因为我们知道旧项目正在正常工作。

    这是我们在新项目中使用的库仑计数器的原理图。 我们将分流电阻器 RCG 短接,以确保电路板上具有相同的参考接地,仅用于故障排除目的(问题仍然存在):

    诊断的最佳方法是将旧项目(在该项目中、无论电流消耗如何、PMID 都稳定在5.1V)与新项目(PMID 正在下降)进行比较。

    功能(旧)项目的结果:

    情况

    V PMID

    I PMID

    V BAT

    A

    5.1V

    0A

    3.3V < V BAT < 4.2V

    B

    5.1V

    1A

    3.3V < V BAT < 4.2V

    新项目的结果:

    情况

    V PMID

    I PMID

    V BAT

    A

    5.1V

    0A

    3.3V < V BAT < 4.2V

    B

    4.75 V

    0.73A

    3.3V < V BAT < 4.2V

    根据 TI 的应用手册、我们在两个项目中安装了相同的组件。 我认为升压转换器的控制功能不能正常工作,它调节其专用 MOSFET 的占空比(或任何其他参数),以提供稳定的输出(V PMID = 5.1V),无论其消耗的电流(0 < I < 1A)如何。

    我们很高兴获得解决这一未预测问题的答案或建议。

    再次感谢你。

    Elie Wakim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elie、

    在升压模式下、LSFET 逐周期电流限制(IOTG_ILIM)最小值为2.76A、典型值为3.8A。   如果充电器达到逐周期电流限制、则占空比将被钳位、输出将下降。  只需确认一下、您在新项目中使用的电感器与旧项目中使用的电感器相同?  您是否有测量电感器电流的方法?    如果电感器饱和、电流将尖峰并达到 IOTG_ILIM

    此致、

    Jeff

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elie、

    我没有听到您的反馈、因此我将假定您的问题已解决、并关闭此主题。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jeff、

    很抱歉,我没有回答你的问题,因为我遇到了一些麻烦,无法尝试你建议的程序。

    请暂停此案例、我会尽快回复您、并在我开始对项目进行调整时立即更新您。

    感谢您的理解。

    Elie Wakim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elie、

    您对此问题是否有任何更新? 如果没有、我将假定它已经被解决并关闭线程。

    谢谢、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Riccardo 我认为该批次已损坏、因为在最新版本(最新版本)中、我们没有遇到此问题。

    谢谢你