This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LT1054:LT1054电压损耗

Guru**** 2506135 points
Other Parts Discussed in Thread: LT1054

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/815181/lt1054-lt1054-voltage-loss

器件型号:LT1054

尊敬的朱利安,早上好

请回答、

1) 1)如果: Iout = 2 - 3mA、(Vcc =+12V、 Vout =负11.6 - 11.8V)、电压损耗约为多少?

2) 2)数据表第13页上有 R2的公式。 为了使 Vout 尽可能接近负12V 、需要在此公式中设置什么 Vout 值?

TIA

此致、

Vladimir Naumenkov

www.agat.by

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    感谢您考虑使用我们团队目前支持的 LT1054。   数据表仅提供低至10mA 的电压损耗。   我们将需要检查2~3mA 负载下是否存在特性数据。  请允许我们使用几天。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    很抱歉耽误你的时间。  我们已检查、2~3mA 负载的电压损耗特性数据不可用。  我咨询了我们的专家、为您提供参考、预测的电压损耗在这些负载水平下约为0.25V。

    关于 R2的公式、它应适用于工作范围内的所有电压设置。  

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao、您好!

    谢谢、

    此致。

    Vladimir Naumenkov

    www.agat.by

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    不用客气。 再次感谢您使用我们的产品。  让我关闭这里的主题。  您始终可以通过新帖子联系我们。

    谢谢、

    Youhao