This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16010:空载/轻载条件下的双脉冲

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/815162/lmr16010-double-pulse-at-no-light-load

器件型号:LMR16010

您好、E2E、

我们在空载/轻负载时发现双脉冲。

这是正常的吗?

如果是、您能否解释原因?

如果不是、如何改进它?

BR、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您处于设备的最短导通时间? 这是否也在较低的输入电压下发生?

    您能否通过将 R1174更改为100k Ω 来降低频率

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arief、

    消除双脉冲不是我们的主要目的、输入电压是固定的。 我们只是想知道原因、以及它是否会影响系统稳定性。

    第一个脉冲的时序接近最短导通时间。

    空载时的最短导通时间是如何产生的、它是正常的最短导通时间、后跟正常的开关脉冲?

    BR、

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arief、

    除了上述问题、我们还想知道高侧 FET VDS 电压应力。

    在测试项目之一中、我们需要验证高侧 FET 峰值电压、但我们在数据表中未找到规格。

    请提供建议。

    BR、

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    很抱歉耽误你的答复

    就高侧 FET 峰值电压而言、我建议不要超过65V 的绝对最大值。 我相信这就是它经过测试的结果。

    对于双脉冲、第一个初始脉冲可能来自在这个轻负载条件下通过 SW 节点对引导电容器充电。

    当您增大负载电流并以 CCM 和固定频率运行时、您应该恢复到正常脉冲

    谢谢、我希望这会有所帮助

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ariel、

    高侧 FET 在瞬态或交流尖峰中的最大电压应力是多少?

    最长持续时间是多少?

    BR、

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    根据数据表、VIN 至 GND 和 SW 至 GND 的绝对最大值为65V、因此我会将此节点上的电压保持在此水平以下。  

    如果 SW 节点处存在高尖峰、我建议使用缓冲器来抑制尖峰。  

    谢谢

    -Arief