请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54240 你(们)好
我对 TPS54240的 Eco-mode 有疑问。
数据表的" 7.3.3脉冲跳跃 Eco-Mode"中有以下文本。
根据该文本、TPS54240写入时会在 Eco-mode 下与外部时钟同步。
这是正确的文本吗?
对于 Eco-Mode 运行、TPS54240可感应峰值电流、而不是平均电流或负载电流、
因此、器件进入 Eco-Mode 的负载电流取决于输出电感器值。
例如、图49中的电路在输出电流约为5mA 时进入 Eco-Mode。
当 μA 电流较低且输出电压处于稳压范围内时、该器件会进入睡眠模式、仅消耗138 μ A 的输入静态电流。
当处于睡眠模式时、内部 PLL 保持运行。 在脉冲跳跃模式下以轻负载电流运行时、
开关转换与外部时钟信号同步发生。
此致、
横田洋三