This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27320:设计容量

Guru**** 2505525 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1171285/bq27320-design-capacity

器件型号:BQ27320

您好!

我将3350mAh 电池 与 BQ27320配合使用。 此电池电压低至2.7V、但我的器件仅在最小电池电压为3.3V 时工作。  

如果我将电池从4.2V (满)放电至3.3V、则使用的容量为2500mAh。

我的问题是:在量表3350或2500中、我应该使用哪个值来设置设计容量? 如果我不使用2500mAh、健康状态寄存器可能不准确。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guillermo、

    这将取决于所希望的结果。 由于电池永远不会放电至拐点(7%)、因此在这种应用中监测精度将受到影响。

    由于终止电压设置为3.3V、因此监测计将此作为完全放电点。 从健康状况的角度来看、调整设计容量是合理的。

    电池的容量仍为3350mAh、但您将不会使用全部容量。 一种方法是在数据存储器中设置保留容量参数、以考虑未使用的容量。

    我建议尝试这两个选项、并查看哪一个选项可提供更高的精度。

    由于设计容量不同、两种选项的 SOH 计算方法略有不同。