请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54160 大家好、
我正在测试 PMLKBUCLEVM、发现当 Vin=24V、Vout=3.3V、Fsw=500kHz 时、可以在 SW 点的波形中观察到一个或多个尖叫。 下面显示了波形。 我想知道引起这种现象的原因。 当器件以 BCM 模式工作时、这是正常现象吗? 请帮我解释一下。 非常感谢。

ILOAD=1A 时的波形

ILOAD=1.2A 时的波形