This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54160:BCM 模式下的波形

Guru**** 2511885 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169490/tps54160-the-waveform-in-bcm-mode

器件型号:TPS54160

大家好、

我正在测试 PMLKBUCLEVM、发现当 Vin=24V、Vout=3.3V、Fsw=500kHz 时、可以在 SW 点的波形中观察到一个或多个尖叫。 下面显示了波形。 我想知道引起这种现象的原因。  当器件以 BCM 模式工作时、这是正常现象吗? 请帮我解释一下。 非常感谢。

ILOAD=1A 时的波形

ILOAD=1.2A 时的波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    它是器件工作不稳定的、请检查您在 EVM 中所做的任何更改。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我根据指南测试了 EVM、想知道波形是否是由器件从 DCM 模式切换到 CCM 模式引起的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    它不稳定、而不是 BCM、BCM 占空比将与 CCM 相同。  当二极管中的电流降至0时、DCM 将在 SW 处有振铃。

    谢谢