This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5642:在关断模式下并非始终工作

Guru**** 2504965 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861266/lm5642-not-work-always-in-shutdown

器件型号:LM5642

尊敬的 Sirs:

根据 AN-1292 LM5642评估板、我制作了一个演示板来测试 LM5642降压转换器。 ,但 IC 不起作用。 我已将 IC 配置为双相单输出稳压器,但转换器不工作。 即使没有负载、IC 也处于关断模式。  我已经检查过硬件很多次、但我没有找到 IC 处于睡眠模式的原因。  VIN 为12V,VLIN5正常,5.0V,VDD1,2正常5.0V。 onSS1、onSS2 (引脚9、10)的电压为1.12V,但我无法理解为什么,因为在这些引脚(连接在一起)上只连接了一个电容。 22 nf。 根据数据表,引脚9和10在内部被拉高……软启动后没有理由保持在低电平……这是什么可能的原因,我可以检查什么来启用 IC 的运行?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否复制了评估板的原理图?

    您能否共享原理图和布局?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marshall_Beck:  

    感谢您的回答。 我尝试测试 IC 是否可以正常工作、 以用作太阳能控制器的一部分。 现在、我有一张 原理图草图、我将其发送给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是一些测量的更新原理图...我对 (*)测量(on/ss1、2)感到困惑。 它必须>2V... 没有负载,因此我无法理解为什么禁用 IC。 是否对可能的原因有任何想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 请给我一些时间来查看和仿真您在给定条件下的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 原理图更新导致 KSX、ILIMx 引脚出现绘图故障。 测量值有效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、很抱歉耽误你的时间。

    您是否说您无法启用该设备?

    您是否可以尝试使用外部电源为使能引脚供电?