This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3414HV:原理图审阅

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3414

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860993/lm3414hv-schematic-review

器件型号:LM3414HV
主题中讨论的其他器件:LM3414

你(们)好,先生  

请帮助查看原理图  

VIN=8~50V、Iout=1A、Vout=6V

请  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    除了您的输入电压处于50V 的高电压范围之外、一切看起来都正常。  最短导通时间:

    "7.3.2最短开关导通时间
    由于 LM3414的最短导通时间为400ns、因此确保内部导通时间至关重要
    设置 LED 驱动电流时、开关不会短于400ns。 如果导通时间短于
    400ns 时、LED 电流的精度可能无法保持并超过 LED 的额定电流。 比率
    LED 正向电压至输入电压受以下限制、如公式1所示。"

    在500KHz 时、在6V 输出和50V 输入下、最短导通时间将大约为300ns。

    此外、TVS1、SMAJ70CA 不会保护 LM3414、钳位电压过高。  "70"是关断电压、而不是钳位电压。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。
    如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生  

    请帮助查看 PCB 布局

    VIN=8~50V、Iout=1A、Vout=6V

    请  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    您能告诉我这些层是什么吗?  我看到过孔(我不确定过孔在做什么、只看散热器?)、一个红色的层和一个透明的红色的层。  如果红色迹线承载电流、则它们对于1A 来说很小。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irwin:

    你好!

     我的答覆如下:

    PCB 2层

    2、T/H 是上下2层

    3. 红色图层和透明红色图层是多边形

    此致、

    Roger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在图片中、如果这是底部的接地平面及其覆盖范围、这一点并不清楚。  我会在 CIN (-)侧旁添加一些过孔、以使 GND 路径更短、CIN 是高频开关电流的源。  除此之外、还应考虑我对 Vin、Vout 和开关频率以及以上 TVS1所做的几点。

    此致、