This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ14201H:LMZ14201H 电源模块在辐射易感性@ DO-160问题上存在任何已知问题

Guru**** 2506375 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994, LMZ14201H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860885/lmz14201h-lmz14201h-power-module-has-any-known-issue-wrt-radiated-susceptibility-do-160

器件型号:LMZ14201H
主题中讨论的其他器件:MSP430FR5994

大家好、

 

我们将 LMZ14201HTZ/NOPB (SIMPLE SWITCHERRegistered6V 至42V、1A 高输出电压电源模块)用于我们的航空产品之一(带蜂鸣音扬声器、该产品也使用 MSP430FR5994)。

必须符合 DO-160G 第20.3a 节规定的射频敏感性测试。

 

其开关频率配置为350至384Khz。

在进行辐射易感性测试时、我们会看到扬声器~ 360Mhz 至522Mhz 以上的频率产生一些有害噪声 (功率级别为150V/m、如下所示为 DO-160G 表)

 

我们需要知道、您遇到的任何此类问题(LMZ14201H 电源模块在辐射易感性@ DO-160测试过程中存在任何已知问题)

 

 提前感谢

 

此致

Anantha PN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anantha、

    关于 LMZ14201H、我可以说评估板上针对12V 输出的辐射 EMI 测试远低于 基于图44的 EN55022/CISPR22 B 类限制线。 当然、这在您的应用中可能有所不同、具体取决于 PCB 布局、EMI 缓解技术、组件放置、本地外部开关源等  

    如果您在该高频(360MHz - 522MHz)下看到不必要的噪声、可能需要附加以包含 SNVA834应用手册 (部分2.2.5中讨论的输入滤波器)中的高频输入 EMI 滤波器参考。 连接 EMI 输入滤波器不仅有助于降低传导 EMI、还有助于降低辐射 EMI。  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    感谢您发送电子邮件。 EN & DO 认证限制行存在差异

    我们将交叉检查您的文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anantha、

    请随时告知我您的最新结果。 如果您需要其他信息、请告诉我。  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anantha、

    您能给我提供您的结果的任何更新吗? 否则、此线程将因不活动而关闭。  

    如果您需要有关此方面的任何进一步帮助、请直接通过 j-hua@ti.com 与我联系。

    此致、

    Jimmy