请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61070 尊敬的 李嘉柏:
正如您在之前的答复中所说、我探测了 TPS61070的 SW 引脚、并得到了以下波形:
从这些图像中、我们可以看到 SW 节点的峰值电压高于10V、而在负极侧为-5V。 因此、我们可以假设这将是导致 IC 发 agame 的原因。 因此、我决定设计缓冲电路。 在 SW 引脚与 GND 之间添加2.2nF 电容器后、频率会降低到一半、如下图所示:
您可以看到、通过添加2.2nF 电容器也驻留了振幅。
通过根据应用文档计算缓冲电阻、我添加了一个与2.2nF 电容器串联的5 Ω 电阻器。 以下是将缓冲电路添加到 SW 引脚后的图:
如您所见、峰值电压约为7.2V、最低为-2.5V。 根据 IC 的绝对最大额定值、IC 可承受的电压范围为-0.3V 至7V。 因此、我认为这不会纠正这个问题。 即使我添加了更高的电容器和更低的电阻器、它也不会低于7V。 请检查这些问题并帮助我们解决该问题吗?