This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:原理图评估

Guru**** 2508405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915, BQ24715, CSD17308Q3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860418/bq77915-schematic-evaluation

器件型号:BQ77915
主题中讨论的其他器件: BQ24715CSD17308Q3

你(们)好

您能否检查以下各项的原理图

我有一个 NCR18650的3s2p 配置。 我已将 BQ77915用作 BMS、将 BQ24715用作充电器 IC  

  • 充电电流3.2A
  • 充电电压 12.675V
  • 过充电电压12.9V
  • 过放电电压为8.7V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harini、

    我支持 BQ77915、该部分原理图中的所有内容看起来都很好! 如果您还有任何问题、请告诉我!

    您是否希望我们的充电器团队成员查看 BQ24715部分?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Shawn

    感谢您查看 Bq77915。

    我想让充电器团队审查 bq24715。

    谢谢

    此致

    B. Harini Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harini、

    我看不到原理图有任何明显的错误。  我建议如下:

    在降压 FET (Q2D1至 Q2S2)上额外添加10uF 和0.1uF。

    2.确认 Q2在一个封装中具有高侧和低侧 FET、可以处理功率耗散。  第30页和第31页上的数据表公式8和12可以提供帮助。  我找不到该 FET 的数据表。

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff

    感谢您的建议

    根据3.2A 充电电流的计算、高侧 FET 的功率耗散为1.25W、低侧 FET 的功率耗散为0.071W、FET 在绝对最大额定值下的功率耗散为2.5W

    适配器到负载的负载电流为7A。 高侧 FET 的功耗为2.37W。 我们可以使用散热器吗?

    根据 TI 在 bq247715数据表中建议的 FET、FET CSD17308Q3 的功率耗散为2.21W (对于7A)。

    低侧和高侧的两个 FET 是否可以不同、或者它们需要相同(在额定值方面)?

    散热  器是否是现有 FET (AP3020)的更好选择?

    请就此提出建议吗?

    谢谢你

    此致

    Harini Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harini、

    除非双 FET 设计用于顶部散热器、否则我怀疑它是否有效。  大多数客户为 降压高侧和低侧 FET 使用两个独立的相同 FET、以便在 PCB 上分配热损耗。  FET 不必相同、但应具有相似的栅极电荷和导通/关断时间。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff

    感谢您的建议。 它提供了很多帮助

    此致

    Harini Krishna