主题中讨论的其他器件: BQ24715、 CSD17308Q3
你(们)好
您能否检查以下各项的原理图
我有一个 NCR18650的3s2p 配置。 我已将 BQ77915用作 BMS、将 BQ24715用作充电器 IC
- 充电电流3.2A
- 充电电压 12.675V
- 过充电电压12.9V
- 过放电电压为8.7V
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
您能否检查以下各项的原理图
我有一个 NCR18650的3s2p 配置。 我已将 BQ77915用作 BMS、将 BQ24715用作充电器 IC
您好 Jeff
感谢您的建议
根据3.2A 充电电流的计算、高侧 FET 的功率耗散为1.25W、低侧 FET 的功率耗散为0.071W、FET 在绝对最大额定值下的功率耗散为2.5W
适配器到负载的负载电流为7A。 高侧 FET 的功耗为2.37W。 我们可以使用散热器吗?
根据 TI 在 bq247715数据表中建议的 FET、FET CSD17308Q3 的功率耗散为2.21W (对于7A)。
低侧和高侧的两个 FET 是否可以不同、或者它们需要相同(在额定值方面)?
散热 器是否是现有 FET (AP3020)的更好选择?
请就此提出建议吗?
谢谢你
此致
Harini Krishna