This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25700A:CV 模式下的电流纹波

Guru**** 2797145 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25700A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857365/bq25700a-current-ripple-in-cv-mode

器件型号:BQ25700A

大家好、

我创建此主题以跟踪  http://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/831718/3103453#3103453?jktype=e2e

这是具有相同设置的相同项目。 在第1版和第2版中、客户创建了20个要评估的器件。 每个构建中可有1个具有电流纹波的器件。  

已经在 VSYS 或 VBAT 上添加了更多的60uF 电容器以避免 PFM 模式。 但是、该电流纹波与我们看到的不同。

请帮助解释这种行为并提供解决方案

测试程序

•在测试之前、请为电池充电、直至其进入 CV 模式。
•让监测计监控系统信息–包括电压和电流。
•按时间绘制电压/电流、如下所示。

测试结果  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
      

       这可能是由 PFM 模式下的电流调节问题引起的。 可以尝试在 EVM 上的 SRN 和 SRP 引脚之间添加68nF 电容、以查看是否有任何改进?

        

    此致

    三国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ishuo、

    我们将在下星期一尝试。 同时、您能否解释为什么 PFM 模式会导致此症状、然后这种变化将有助于实现此目的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

       从波形中、我们发现振荡主要发生在终止前的小充电电流上。 在此期间、转换器处于 PFM 模式、我们有一些经验表明、在小电流 PFM 模式期间、电流调节良好、这可能导致充电电流调节。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ishuo、

    我的理解是电流纹波是由 PFM 引起的。 请在此处解释更多详细信息吗?  

    这是客户关注的主要问题。 他们认为这是异常的、因此他们希望改变解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、   

       在 PFM 模式下、电流信号很小且不连续、因此对电路板噪声更敏感。 因此、我们建议在 SRN 和 SRP 之间添加68nF 电容器、以滤除差分噪声。 如果在添加68nF 电容器后解决上述问题、则可以验证我的理解。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们尝试在 SRN 和 SRP 之间添加69nF 电容器、但如果无法解决此症状。 原理图将离线发送给您。 请检查。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

       我已经检查了原理图。 您的原理图目前只有76uF 陶瓷电容器、但我们建议使用47uF POSCAP + 70uF 陶瓷电容来降低 PFM 模式纹波。 您能否尝试添加47uF POSCAP 以查看是否有任何改进。 根据以前的支持经验、增加系统电容器应该有助于解决这个问题。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ishuo、

    我将要求客户立即执行此测试。

    同时、这里还有更多有关 您的意见的问题。  

    您的注释是添加 TA POSCAP。 我们可以用 TA SMD 类型替代吗?

    如果可行、这意味着 POSCAP 可以优化频率、或者您的意见只是为了增加更多电容器?

    3.一旦此解决方案有效,我们是否可以100%确信不会在其他 PCBA 中发生这种情况? 他们担心这是其中一个 PCBA 的单一解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ake:

    您的注释是添加 TA POSCAP。 我们可以用 TA SMD 类型替代吗?

      是的、我认为只要有效电容器高于47uF、它就可以工作。

    如果可行、这意味着 POSCAP 可以优化频率、或者您的意见只是为了增加更多电容器?

      如果工作正常、则意味 着 BQ25700A 的 CCM 稳压和 PFM 稳压都需要足够的输出电容。

    3.一旦此解决方案有效,我们是否可以100%确信不会在其他 PCBA 中发生这种情况? 他们担心这是其中一个 PCBA 的单一解决方案。

      我们很有信心、因为我们确实看到通过添加系统电容器来成功解决类似的问题。