This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61194:原理图审阅

Guru**** 2511885 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861300/tps61194-schematics-review

器件型号:TPS61194

你(们)好  

您能帮您查看下面的原理图。 在我的原理图中、当无负载时、我们看到 V_LED 为24V、这是正确的吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

      输入电压是多少? 如果您的输入电压为24V、这应该是 Vout 约为24V 的正常现象。  

      LED 配置是什么? 每个灯串有多少个 LED?

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sean

    感谢您的关注。 我解决了这个问题。

    此致

    沙龙汽车零部件公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

      好的、如果有任何问题、请告知我们。

    此致

    肖恩