This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54201:未加密 SPICE 模型

Guru**** 2506375 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/859892/tps54201-unencrypted-spice-model

器件型号:TPS54201

您好!

我想在 LTSpice 中仿真包含 TPS54201的电路、但该器件的模型是加密的、因此无法使用。 是否可以为 TPS54201获取未加密模型?如果没有、您能否建议使用未加密模型的替代器件? 我需要一个器件、该器件通过根据 PWM 输入的占空比调整内部基准电压来实现调光。 我的电路中的电源电压为5V、输出电流应约为1A 至1.5A

我们非常感谢您的任何帮助。

此致、
劳拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laura、

       您能否连接到您的销售部门或 FAE、我们可以为他们提供未加密模型。 谢谢。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢您的回答。 最好是获得未加密模型。 请告诉我如何继续、以便我可以将此信息传递给主管。

    此致、
    劳拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laura、

       请联系 TI 销售人员或 FAE、让他们向我发送申请、然后我可以帮助我申请该型号。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    请向我提供 TI 销售或 FAE 的详细联系信息吗? 很抱歉、我在任何地方都找不到此信息。 在这里、TI 支持也不能帮助我。 谢谢你。

    此致、
    劳拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laura、

       您能否帮助检查贵公司是否已与 TI 签署 NDA? 我们不能将未加密模型分享给任何 NDA 客户。 谢谢。

    此致

    肖恩