This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3881:VFLAG 峰值问题

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22954, LM3881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860980/lm3881-vflag-spike-questions

器件型号:LM3881

大家好、

我的客户计划使用 我们的 LM3881 为 TPS22954的使能引脚供电。 我的客户的一个问题是 、由于 Vflag votlage 上升、TPS22954可能会导通、因为它的输入电压上升 、如 LM3881下表所示。

Vflag 将被连接至 TPS22954的 EN 引脚 、此引脚具有低于阈值电压、最小值为0.65V、接近 VFLAG 电压尖峰。

从该图中可以看出标志电压确实上升到0.65V。 您能否确认情况确实如此? 此外、电压将处于或高于0.65V 的时间段是多少?

谢谢!  

此致、

Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alfred、  

    数据表图6中的电压应为真。  

    根据图6、当 VCC 电压低于0.65V 时、FLAG 引脚为高阻抗。  

    一种解决方案是在 FLAG 引脚和接地下方添加一个电阻器、以降低电压。 例如、在 FLAG 引脚和接地之间添加一个200k Ω 电阻器、当 VCC 电压为0.65V 时、FLAG 电压将大约为0.4V。 当 VCC 电压上升并且 FLAG 引脚被内部释放时、FLAG 引脚电压将为 VCC*2/3。

     谢谢