This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28730EVM-552:在监测 EVM 上的栅极信号时烧录电路板

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28730EVM-552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/859513/ucc28730evm-552-burning-board-when-monitoring-gate-signal-on-the-evm

器件型号:UCC28730EVM-552

您好!

我刚刚烧录了第二个 EVM。

有人能不能向我解释为什么我不应该在晶体管的栅极信号上放置一个隔离式差分高电压探针。 (它正在烘烤所有 CS 电阻器(R9 R11 R12)、从而产生非常好的电弧……

您能否指导我联系应用专家、以便检查我的设计? 我们设计了9V 4W 交流/直流转换器。

非常感谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Romain

    TI 器件的应用专家均支持我们的 E2E 主题。  当您列出 TI 器件型号时、会将其分配给该 TI 器件的专家。

    我可以在该设计中为您提供帮助。  您可以正确地假设您应该能够使用隔离式探针测量栅极信号、而不会出现任何问题。  否则可能会导致此故障。  不过、在这里、我需要更多信息来帮助您。  请提供以下信息吗?

    • 确认您正在使用我们的 EVM UCC28730EVM-552、并且您未进行任何修改
    • 您正在使用的探头器件型号
    • 设计的所有连接说明(包括源极、负载和所有探头)

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开箱即用的 EVM UCC28730EVM-552。

    探测器 TESTEC SI 9002 (全新)

    仅 TP6上 TP3 (+)上的高压探头(-)提供230V 交流电压、无负载。

    至少在原型板和1个 EVM 上烤制了 R9-R11。

    非常感谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Romain

    我的理解是、您使用的是此规格表 https://www.testec.de/en/assets/pdf/TT-SI/TT-SI-9001-9002_EN.pdf 中的"TT-SI 9002"

    该差分探头未进行隔离。  根据示波器、输入源和输出负载的接地方式、您可能会无意中创建一个电流环路、该电流环路会产生过多的电流或电压、从而导致故障。  如果使用此探头、我们建议您使用隔离式交流电源和负载。

    此致、

    Eric