This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256303:LLC 变压器次级绕组中的电流不平衡

Guru**** 2503895 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256403, UCC256303, UCC27517A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/859496/ucc256303-current-imbalance-in-the-secondary-windings-of-the-llc-transformer

器件型号:UCC256303
主题中讨论的其他器件:UCC256403UCC27517A

您好!

我们将此 LLC 控制器 IC 用于2.4kW 充电器应用(用于38V - 60V 输出电压、最大负载= 40A)。 我们面临以下问题:

在测试期间、我们发现两个次级绕组中的电流不相同(可以在两个绕组中看到电流不平衡)、即使两个 MOSFET 上都存在栅极脉冲。

上述现象并不总是发生、因为有时我们能够在所有工作正常的情况下(即两个绕组中的预期电流)加载20A-30A 电流。  

请找到上述条件的附加图片。 粉色波形是流经变压器中间抽头绕组的电流、黄色波形是 VCR 引脚上的电压。  

从这里可以看出、电流更多地流过一个具有极高值的绕组、VCR 引脚上有电压。  

从上面的图像中可以看出、在较轻的负载下、电流是平衡的。

请建议解决此问题的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shravan

    首先、我们建议您切换到我们最新的 LLC 控制器 UCC256403。  此器件与您当前使用的器件引脚对引脚兼容、但具有改进的功能、可使其获得更好的性能。  有关详细信息、请参阅此应用手册 http://www.ti.com/lit/pdf/slua966。  我们还提供了用于 UCC256403的 Excel 计算器 、您可以使用该计算器来验证整个功率级设计 http://www.ti.com/lit/zip/sluc675 

    对于 UCC256303、如果您尚未 使用、我们建议您使用 Excel 计算器来验证 www.ti.com/.../sluc634设计中是否存在错误。  为了帮助您、我们需要以下信息

    • 您的设计原理图
    • 开关节点的波形

    请注意、UCC256303的栅极驱动器仅为0.6A/1.2A 拉电流/灌电流。  在2.4kW 功率下、该栅极驱动器可能有点太小。  如果您发现 FET 的导通/关断速度不够快、我们建议您使用 UCC27517A 等外部驱动器来提高导通/关断强度。  您可以使用 UCC256303的内部电平转换。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shravan

    已经有几天了、我们没有获得进一步帮助所需的信息。  我将关闭此主题。  获得信息后、请回复此主题、我们将重新打开该帖子以继续提供支持。  如果该主题已锁定、请发布新的 E2E 主题并包含指向此帖子的链接。

    此致、

    Eric