This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21061:如何设置 BQ21061的运输模式

Guru**** 2796825 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ21061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860052/bq21061-how-to-set-ship-mode-of-bq21061

器件型号:BQ21061

您好、先生、

     客户想知道,对于 BQ21061,如何设置运输模式,请提供建议。

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要进入运输模式、必须缺少 VIN。

    确保/MR 引脚为高电平。 该引脚在内部上拉至 VBAT。 然后设置寄存器0x35位7中的 EN_Ship 模式位。

    请查看数据表中的图28。

    您也可以通过/MR 长按操作进入运输模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raheem、
    客户希望再次确认以下方式是否正确。
    客户可以直接通过 I2C 命令设置运输模式。 无需设置 register、然后按 MR 按钮。

    如果最终产品需要退出运输模式、只需提供电源即可终止运输模式。

    BR、
    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、只要满足我在上一篇文章中所述的关于/MR 不被拉低且缺少 VIN 的要求、客户就可以通过 I2C 进入运输模式。

    正确。 VIN 插件将退出运输模式。